This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:我们能否使用 BqStudio 在密封模式下读取 DF?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970851/bq28z610-r1-can-we-use-the-bqstudio-to-read-df-in-seal-mode

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

先生,您好:

我们将使用 BQ28z610-R1、并希望读取以下参数。

设计容量、

设计电压、

制造日期、

制造商名称、

器件名称、

器件化学、

但器件处于密封模式、无法通过字。

如何使用 BqStudio 读取它?

请向我们提供您的建议。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    测量仪表密封时、您无法读取数据闪存、您必须将其解封才能访问该数据。

    检查 TRM 的第9.5.1节密封和解封数据闪存。

    此致、

    Wyatt Keller