This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:可以使用哪种电池?

Guru**** 2389770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217, BQ27220
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970510/tps65217-what-kind-of-battery-can-be-used

器件型号:TPS65217
主题中讨论的其他器件: BQ27220

我们希望在基于 BeagleBone 且支持充电功能的定制器件中引入电池概念。

我在数据表中的一句话中找到:

"PMIC 器件为单节锂离子和锂聚合物电池提供线性电池充电器。"

这是否意味着我们只能使用单节电池1S1P、也可以使用单节电池与多节电池并联1S2P?  

是否有一种简单的方法可以找到电池中的剩余电量? 我在数据表中找不到对此的任何支持。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Petr、您好!

    我已将此帖子分配给该器件的专家。 鉴于分配时间较晚、请接受延迟至明天的回复。

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Petr、

    TPS65217包含一个线性电池充电器、此充电器的最大充电电流为500mA (缺省值)或者700mA (可由 I2C 命令设定)。 由于充电电流相对较低、因此假设您仅使用1S1P 电池。 如果您选择使用1S2P 电池、请记住、由于电池容量增加(mAh)、充电时间会更长。 我唯一会给出的其他建议是以下约束条件:选择具有集成 NTC 和标称10kOhm 电阻的电池、室温条件下。 TPS65217数据表中列出了更多详细信息和其他限制。

    TPS65217不包含电量监测计(例如 BQ27220)、您需要将电量监测计告知电池的剩余电量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的回复和确认、我们可能会将1S2P 电池组与 TSP 65217搭配使用。 我们知道充电时间更长、但这对我们来说不是问题。

    我将检查 BQ27220的电量监测计。

    BR、

    Petr