This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5085:电流失控问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5085, LM5141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970756/lm5085-current-runaway-concern

器件型号:LM5085
主题中讨论的其他器件: LM5141

我希望在电流限制失控是一个真正的问题的应用中使用 LM5085。  我在 LM5085输出端有一个相对较大的大容量电容器(在充电之前看起来会是短路)、并且存在输出端实际短路的风险。  我已经介绍了数据表 第7.3.5节-电流限制关断时间。  对于我的30V 输入、我得到一个大约300mV 的所需 VFD + Vesd。  这是使用 TON_MIN 和 TOFF_MIN 的标称值   

此结果是否正确?  由于二极管 VF 至少为400mV、这似乎很容易满足。  我确实看到提到 t_on 和 t_off 变化往往会一起移动的注释。  我假设这意味着我不需要担心最小 t_on 和最大 t_off、这将为我提供更高的要求 VFD + Vesd、大约为800mV。

我想问题归结为-此器件在电流失控时遇到问题的常见程度如何?  如果这是一个真正的问题、您可能会建议采取哪些步骤来确保它不会在实际使用中发生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    TON-max 为237ns 加上 PFET 关断延迟50ns

    TOFF-max 为8670ns 加上 PFET 导通延迟50ns

    VIN=30V

    因此 Vf+Vdcr=0.987V

    Vf=0.4V、  

    因此、Vdcr 在峰值电流时应>=0.587V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    您能帮助我了解这些数字来自哪里吗?

    对于 TON-max、我在"电气特性"中看到 TON-4的最坏情况值为235nS。  您的号码来自哪里?

    对于 Toff-max、我使用了等式10、但这为我提供了16uS。  您是如何计算8670ns 的?  我的16us 是否应用了容差?  还是其他东西?

    第13页的最后一段似乎不是添加 PFET 导通和关断延迟 、而是添加延迟与 TON-max 的差异、而不是绝对值。  在这种情况下、差异为0、这会产生显著的差异。  是这样吗?

    最后、您的数字是否是最大 Ton-max 和最小 Toff-max、以获得绝对最坏情况下的结果?  我通常会为此进行设计、 但是、我想确保我理解数据表中的注释、该注释似乎提到不会发生这种组合-"在范围的高端具有导通时间的器件将具有处于范围高端的关断时间" -这是否意味着在最坏情况下 TON-max 为235ns 的器件的 Toff-max 将高于典型值、而不是更小?

    但是、除了选择更高的 VF 和 DCR、最终得到的数字是什么、您是否会建议您确保电流不会消失?  故意使设计效率降低以处理潜在的边缘情况似乎是一种耻辱。

    谢谢、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    是的、TON-MIN 235ns 来自数据表规格。 表。  

    您可以使用公式10计算 VFB=0V 和 Vin=30V 时的 Toff、并添加 T/-50%的 T-off 最小值/最大值容差。  

    使用235ns 作为30V 电压下的最大 Ton-min 值和 Toff-max 值来计算 Vf+Vdcr、并在30V 电压下以55ns 作为 Ton-min 和 T-off min 进行验证、从而得出更大的结果。

    您是否考虑将 LM5141用于您的应用?

    B R

    Andy

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    如果我使用235ns 作为最大 Ton-min 和最大 Toff-max (计算值+ 50%= 24uS)、则我得到 Vf+Vdcr = 322mV。

    如果我使用55ns 作为最大 Ton-min 和最小 Toff-max (计算值为-50%= 8uS)、则我得到 Vf + Vdcr = 304mV。

    这是您的意思吗?  使用最大值(235nS、24uS)和最小值(55nS、8US)进行计算、并选择最坏情况?   

    如果这是正确的、那么我应该使用的数字大约是322mV 吗?  或者答案987mV、但我有误解吗?

    我有一些特定于应用的原因无法使用 LM5141。  是否可以在论坛之外就此与您联系?

    谢谢、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    好的、请发送电子邮件至 andy.chen@ti.com、  

    我将首先关闭此主题。

    B R

    Andy