This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:软复位可更改电池充电状态

Guru**** 2539760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970900/bq27426-soft-reset-changes-battery-state-of-charge

器件型号:BQ27426

您好!

我有一个器 件在94%的电池电平上停止了时钟处理(平均电流= 0、剩余电量= 2122、完全充电电量= 2258)。

我向器 件发送了一个"软复位"(0x0042)-电池电量立即更改为99%(平均电流= 0、剩余电量= 2420、完全充电容量= 2445)。

您能解释一下软重置周期中的电量监测计过程吗?这些过程会使这些值发生变化?

我应该认为这些值中的哪一组是准确的?

谢谢、

雅龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaron、您好!

    TRM 在第 5.1.17节 SOFT_RESET:0x0042中介绍了该过程

    监测计将根据 OCV 值重新计算 FCC 和 remcap。 如果化学 ID 与您的电池非常接近、并且在您发送相关命令时电压会被放松。

    这是一个 ROM 测量仪表、因此如果 CHEM ID 不是最佳匹配、您将没有多少选项可用于更新 CHEM ID。

    此致、

    Wyatt Keller