This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:电池平衡

Guru**** 2427060 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970858/bq24610-cell-balancing

器件型号:BQ24610

尊敬的 TI:

我对多节电池充电器 BQ24610有疑问。

如何平衡多节电池?

如果我将4.2V 和3.5V 的电池电压串联、它如何充电?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     BQ24610本身不执行电池平衡。 如果将电池串联、您需要查看我们的监测计/平衡器产品系列。 您可以通过此链接选择产品:  

    找到帖子后、您可以使用该器件型号创建新的 E2E 帖子、支持这些器件的专家可以回答您的问题。