This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX660:关于 MAX660MX 上电启动问题

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970811/max660-about-max660mx-power-on-startup-issue

器件型号:MAX660

首先是故障现象

MAX660MX 可在℃℃温度大于20 ̊ C 时启动并完美工作;当环境温度介于0 ̊ C 和20 ̊ C 之间时、将出现加电延迟启动、该延迟在启动后正常工作、 ℃时间约为3~15秒。当环境温度低于0 μ s 时、上电延迟时间会更长、大约20%的上电时间不会启动。MAX660MX 的输入电压为 DC5V。 当芯片未启动时、输入电压降至 DC1.7V、或者在延迟启动过程中、输入电压降至 DC1.7V、这会导致仪表无法正常启动。

其次是电路设计

电路单元为仪表控制板 CPU 和检测电路提供+5V 和-5V 直流电源。

第三、电路测试结果

断开电源回路并串联电流表和保险丝。 当℃启动时、熔丝规格(200mA)将熔断。MAX660ESA 的更换可在-40 ̊ C 的低温下正常启动、并且不会熔断200mA 规格熔丝。

第四个。 MAX660MX 批处理规范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好人在江湖、

    请检查以下事项:将输入端的0.1uF 陶瓷电容器替换为10uF 电容器、并移除输出端的10uF 钽电容器或替换为1uF 钽电容器。

    陶瓷电容器具有直流偏置电容值和与温度相关的电容值、输出电容器可能在不同温度下被钽电容器放电过快。