This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176-Q1:LM5176 MOSFET 的低侧栅极2上无开关

Guru**** 2585655 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968123/lm5176-q1-lm5176-no-switch-on-low-side-gate2-of-mosfet

器件型号:LM5176-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5176LM5170

 

请帮帮我。

上次、我将原理图固定为随附的文件。 它通过对旧 PCB 中的导线进行返工来正常工作。  由于某些原因、需要重新放置新 PCB 的组件以实现小空间。

现在我遇到了一个问题- LM5176的 LG2 MOSFET 始终无法切换。 我想它将受到 PCB 布局的影响、然后反复检查。 但未找到。

您对此有什么想法吗? 有什么建议我可以检查吗?

原理图:

e2e.ti.com/.../LM5176-schematic-.pdf

波形:

50Vin、输出负载0.5A

50Vin,输出负载0A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    针对波形重新发布。

    50Vin、输出负载0.5A

    50Vin,输出负载0A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aska、

    您能否更换 IC 并重新测试?  使用良好的 IC 时、波形看起来不正确。  该电路应该处于降压和升压、替代开关模式中、但 SW1和 SW2几乎会一起移动、这是不对的。  

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

    感谢您的回复。

    在您提出建议之前、我已替换为新 IC 或新的内置板。 但它仍然存在相同的问题。

    听从您的建议、今天我再次尝试了。 它也不能正常工作。 (MOSFET 的 LG2不会切换。 与上一波形相同。)

    请您向我提供另一项建议吗?

    非常感谢。

    Aska

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aska、

    您的示波器图片使我感到困惑。  与第一张图片一样、如果 LG2 (即 LDRV2)未切换、SW2将不会变为低电平、而是保持为直线。  请仔细检查您的布置原理图中所示的连接是否正确、或者您的探头是否放置在正确的电路节点。

    顺便说一下、您的输出电压是否处于稳压设置点?

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

    感谢您的意见。 我会这样做、但我已经研究了一个星期。 现在、我为另一个实际电路(LM5170)加电、以满足3kW 的需求。  

    在我通过交换探针测试 LG4探针后、其探针正确。

    如果 Fsw 为150kHz (R_RT 为56.2K 欧姆)、则输出电压40V@0A 不在我的设定点(48V)。 当输出负载增加(例如0.5A)时、Vout 降至35V。

    如果 fsw 为300kHz (R_RT 为27.4k Ω)、则输出电压25V@0A 不在我的设定点(48V)。 当输出负载增加(例如0.5A)时、Vout 下降到较低。

    谢谢。

    Aska

    -- BTW,我记得在研究这个电路板时有一件奇怪的事情。--

    当我尝试切断电源 GND 和 IC GND 之间接地连接的 PCB 布线时、我看到 LG2信号出现的时间很短。 但我没有按范围捕获它。

    之后、IC (LM5176)损坏(SS 引脚阻抗仅为88欧姆)、因此我用新 IC 替换了它。 但在我再次为直流电源加电期间、直流电源仍然是电流限制。

    然后、我发现 HG1 MOSFET D-S 很短。 更换 MOSFET 后、现象与上一波形相同(无 LG2开关)、Vout 仅为39V。

    在此事件之后、我更换了另一个新的 PCB 板(无 PCB 迹线切断)以继续研究此问题。 总是相同的现象。

    ----------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aska、

    如果输出端没有负载、并且您的输出电压未处于设定的输出电压、则说明设计中的某项工作不正常。 您是否会在无负载的不同输入电压下检查输出电压是否处于所需的输出电压。

    BTW、由于输出电压相当低于所需的输出电压和输入电压、因此升压侧的下晶体管不会开关是正常现象。

    使用 PSpice 仿真电路是否正确? 如果是这种情况、它应该也适用于您的设计。 我建议订购 EVM、使用您的器件替换组件、并检查它是否适用于 EVM 布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    感谢您的建议。

    检查后、空载时的输出电压可调节为设定点电压。 我仍在寻找设计中的错误。

    在此电流原理图和 PCB 之前、我已通过返工线在之前的 PCB 中对其进行了测试。 我确信 Vout 处于设定点电压是可行的。

    确认 EVM 中的电路是个好主意。 我将尝试从 TI 销售处获取 EVM。

    BTW、我在学习 PCB 时发现了一个问题。

    VINSNS PIN2下降。 在查看我的测试波形后、您能否提供一些建议?

    非常感谢。

    Aska

    测试1:LM5176在50Vin 上电时开启。

    test2 -我尝试通过跳线对 CS/CsG 布线进行返工。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    感谢您的建议。

    检查后、空载时的输出电压可调节为设定点电压。 我仍在寻找设计中的错误。

    在此电流原理图和 PCB 之前、我已通过返工线在之前的 PCB 中对其进行了测试。 我确信 Vout 处于设定点电压是可行的。

    确认 EVM 中的电路是个好主意。 我将尝试从 TI 销售处获取 EVM。

    BTW、我在学习 PCB 时发现了一个问题。

    VINSNS PIN2下降。 在查看我的测试波形后、您能否提供一些建议?

    非常感谢。

    Aska

    测试1:LM5176在50Vin 上电时开启。

    test2 -我尝试通过跳线对 CS/CsG 布线进行返工。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aska、

    从 VISNS 到 SW1、测量顶部晶体管上的压降。 发生这种情况时、您能否测量流经电感器的电流? 此外、请查看 VISNS 的连接以了解可能的注射或问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    感谢您提供有关 LM5176的任何信息。

    关于波形(VISNS 下降期间的电感器电流)、请参阅之前的波形2 (放大、触发 VINSNS 和 IC 的示波器 PIN2 VIN)。

    实际上、在 VINSNS 下降期间、电感器电流大约为零。

    今天、我还有另一个结果。 如果在 IC 的 VINSNS 引脚3中添加了一个电容(0.1uF)、则 VINSNS 压降消失。 但没有 LG2开关。 我想这将是重要的关键。

    BTW、与之前版本的 PCB 板相同的值电路。 LM5176在 LG2开关条件下工作正常。

    我会继续寻找 PCB 问题、但我希望您能提供任何指导或建议。 非常感谢。

    Aska

    0112Test1-在 LM5176的 VINSNS 引脚3中添加一个0.1uF 电容

    结果:无 VINSNS 下降

    但 LG2仍然没有进行切换。

    0112Test2-在之前版本的 PCB 板中测试相同值的电路。

    如果工作正常、则 LG2正在切换。 (基于相同的测试设置。)

    无 VINSNS 压降。 空载时的输出电压可以是输出所需的设定点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aksa、

    请勿在 VISNS 引脚上添加电容器。 在该引脚上感应电感器电流方向、因此如果输出端没有负载或输出电压从高负载到低负载的瞬态、这将导致调节问题。

    如果旧电路正常工作、请检查您在旧电路和新电路之间更改了哪些元件。 即使您只更改了一个电阻器、也应该知道。

    如果旧原理图和新原理图之间完全没有区别、则问题是由布局引起的、除了更接近旧原理图来解决问题外、我看不到任何其他可能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    您说得对、PCB 布局应该回到旧状态、但我没有机会。 新的 PCB 空间比旧的 PCB 空间小。

    好消息是 LM5176转换器可以正常的 LG2开关加电并成功支持3A 负载。

    坏消息是 LM5176在断电期间可能会损坏。 它可以正常加电。 下次通电时损坏。 (PIN8 SS 的阻抗低于100 Ω)

    我修改了许多 PCB 布线、直到切断 SW1和 HG1的布线。

    我发现它们在第3层布线并穿过 LM5176的焊盘(底层)。

    我了解您对 VINSNS 中的电流为0.1uF 的担忧。 谢谢。

    我可以在 VINSNS 中放置0.01uF 电容吗? Evan 我修改了 PCB 布线、VINSNS 压降仍然存在。 如果电容大于0.01uF、则 VINSNS 压降最小。

    我一直在寻找任何可能。

    感谢您的任何建议。  

    Aska

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    最后、我修复了这个 PCB 问题。

    感谢您的任何意见和建议。

    当然、请遵循您的建议。 LM5176的引脚3 VINSNS 上不会有滤波电容。

    这是 PCB 布线和接地的复杂问题。

    再次感谢你。

    希望一切都好。 请注意~~~^O^

    Aska