This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54140:关于分离轨电源设计

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970466/tps54140-about-the-split-rail-power-design

器件型号:TPS54140

你(们)好

我尝试使用 TPS54140制作24V 至±12V 分离轨转换器、我在下面的 PDF 中看到了该设计。  

当我尝试使用 PSPICE 进行仿真时、当输出(Vopos)上升至接近24V 且 VGND 上升至接近12V 时、出现错误。

我在 PSPICE 上使用了 TSP54140的瞬态模型、添加了 Vopos 电路并调整了一些电阻器值、并将仿真时间延长至5ms、其他一切基本上都是相同的。

我不知道是什么导致了问题、因此我们将感谢您提供一些帮助。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请上传原理图以供查看。

    B R
    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy

    感谢您的回答。

    我已随 PSpice 文件附上原理图(我无法上传 DSN 文件、因此我更改了扩展名、将 PNG 的扩展名更改为.DSN 以打开)以供您参考。

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    谢谢、此致

    David

    e2e.ti.com/.../2185.schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    让我检查一下它并通过电子邮件向您更新。

    我将首先关闭此主题。

    B R

    Andy