This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24297:数据表中提到的上拉10k 是允许的 MCU 上拉60k

Guru**** 2514295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969842/bq24297-device-mentions-pull-up-10k-in-the-datasheet-is-mcu-pull-up-60k-allowed

器件型号:BQ24297

您好!

 对于 PG、STAT 和 INT、BQ2429x 器件为何需要10k 上拉电阻? 输入偏置为1uA。 我更喜欢使用 MCU 输入25 - 65k 提供的上拉电阻。

我知道 I2C 线路需要10k。

此致、

GRAD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GRAD、

    只建议使用10K 上拉电阻器。 d/s 上的图40显示了不同的值作为示例。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的数据表(SLUSBP6C–2013年9月–2016年12月修订)在图40中也提到了10k。 但我理解允许使用更高的值。

    我认为引脚的输入电容可能 高于正常预期、高上拉值可能会导致不可接受的长上升时间。

    此致、

    GRAD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GRAD、

    www.ti.com/.../bq24297.pdf 上的 d/s 在线图40和41显示了2.2k Ω 上拉电阻。 建议遵循 d/s 说明。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到您的意思、这是 DE 状态 LED 的串联电阻。 我将 PG、STAT 和 INT 连接 到 MCU。 我将使用 MCU 的内部60k 上拉电阻。

    此致、

    GRAD