This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3703:TPS3703B3050DSER 复位始终为低电平

Guru**** 2420540 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970735/tps3703-tps3703b3050dser-reset-always-low

器件型号:TPS3703

你(们)好  


即使我们使用纯 P3V3输入、引脚4的电压也始终为70mV。  

请检查电路中的组件值设置。

谢谢你。

PS:nl 表示无负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    慈善组织、您好!

    我在 VCC 的引脚4上看不到上拉电阻器。  

    本