This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:BQStudio 通信错误

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970729/bq40z50-r2-bqstudio-communication-error

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50BQSTUDIOEV2400

大家好、

我有一位客户问、他们在使用 BQStudio 并连接到 BQ40Z50 EVM 时遇到错误。 我们非常感谢您提供任何帮助/建议。

此设置为锂离子电池+ BQ40Z50 EVM + EV2400 + BQS 1.3.101 + Windows 笔记本电脑。 问题是,BQ40Z50在‘左下角出现“No acknowledge from device”错误,意外关闭。

我尝试的修复程序:

  1. 将固件升级到 R3
  2. 在数据存储器中配置 NR 以将监测计设置为不可拆卸模式
  3. 按模块上的‘WAKE’(唤醒)按钮

前2个修复程序无法解决相同的错误‘No ack from device’(无法从设备获取),而电池无法启动。 按‘WAKE’(唤醒)按钮后,电池唤醒,但在1秒钟后关闭。

所述的《BQ40z50EVM 锂离子电池组管理器评估模块手册》(链接)所述、电池引脚连接到 J1和 J5端子块。

我是否需要设置一些配置?

此致、

Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    如果在按下 WAKE 按钮后器件仍然关闭、那么 NR 位可能没有被写入。 将该位设置为1后、您是否选择了"全部写入"按钮?

    此致、