This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:BQ25601配置问题

Guru**** 2521600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968816/bq25601-bq25601-configure-problem

器件型号:BQ25601
你(们)好 

如下图所示、如果我的要求是 Ibus=1.5A、Ibat=1A 可充电电池、我可以设置以下参数吗? 谢谢你 在 IINDPM 中设置1.5A 2.在 ICHG 中设置1A 应用程序在此设置之后如下所示,请帮助确认此设置是否正确? 当 Isys 需要0.5A 电流时、1.5A 的 Ibus 分为两个通道(对于加载器、Isys=0.5A;对于充电、Ibat=1A) 当 Isys 需要1.5A 时、为 Isys 提供1.5A 的 Ibus、Ibat=0A 不充电 当 Isys 需要2.5A 电流时、Ibus 的所有1.5A 电流都用于 Isys 加上 Ibat=1A、因此 Isys 具有2.5A 的负载电流 4、ICHG 是否设置为1A、这会将 Isys 电流限制限制为仅向加载程序输出1A? Isys 是否具有可设置的电流限制?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.充电器负载电流是充电电流和系统电流之和。  VBUS 上的输入功率支持负载输出功率。  

    2.参阅 d/s 上的8.3.7.9动态电源管理、当器件处于 DPM 状态时、器件会降低充电电流、直到输入电流降至输入电流限值以下且输入电压升至输入电压限值以上。 当充电电流降至零、但输入源仍然过载时、系统电压开始下降。 一旦系统电压降至低于电池电压、器件将自动进入补充模式、其中 BATFET 打开且电池开始放电、以便输入源和电池都支持系统。

    3.参阅 d/s 上的8.3.10.4.3系统过流保护、有电池放电过流限制。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,宁

    感谢您的回复、25601的电流控制参数如下:

    写入 REG:0xB 值:0x80

    2.写入 REG:0x0值:0x0F

    写入 REG:0x2值:0xB2

    写入 REG:0x5值:0x66

    设置参数后、按如下方式读取充电状态:

    REG08:0x65

    REG09:0x85

    REG0A:0x80

    REG0B:0x11

    但充电电流仅为1mA、请帮助我了解需要更改哪一侧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    REG09=85表示 TS 为冷态。 因此充电被禁用。 有关详细信息、请参阅8.3.7.5 d/s 充电模式期间 JEITA 指南合规性。

    谢谢、

    宁。