This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 要求提供充电器建议

Guru**** 2972670 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQ25731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970399/asking-for-the-charger-recommendation

主题中讨论的其他器件:BQ25713、 BQ25731

大家好、

客户反馈 BQ25713似乎无法满足 cusutoemr 的设计要求。

系统需要大约90瓦。

但是、BQ25713数据表中的输入电流限制为4A。

您是否会为此推荐合适的解决方案? BQ2573X 对此是否合适?


BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    TI 将在一个月左右的时间内发布 BQ25731、这样可以处理更高的功率。 请继续关注。

    此致、

    林红

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、林红、

    感谢您的反馈。

    在 BQ25713 EVM 中、有标记表明 VSYS max 为19.36V/8A。

    从 Vin 到 VSYS 电流、这是否会受到 BQ25713的限制?

    如果客户将输入感应电阻器10m Ω 降低至0 Ω、这可以避免4A 限制吗?

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个说明:根据大于90W 的10m Ω 电阻器、输入电流寄存器可设置为6.35A。 借助小型电流感应电阻器、输入电流限制甚至可以更高。