This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5036EVM:LP5036EVM、红色 LED 卡在开启状态/不再能够与芯片通信。

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5036, LP5036EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969250/lp5036evm-lp5036evm-with-red-led-stuck-on-no-longer-able-to-talk-to-chip

器件型号:LP5036EVM
主题中讨论的其他器件:LP5036

最近在 LP5036中设计的一款产品。  我们购买了 LP5036EVM 模块、以连接到我们希望在特定模式下使用的外部 LED 集。  

我们所拥有的只是一个具有一组共阳极 RGB LED 的电路板。 使用8英寸带状电缆将每个 LED 的阴极馈送到 EVAL 板。  3.6V 电压施加到 LED 的阳极和 EVAL PCB 上、以保持一致性。 他们似乎工作了一段时间。  经过几个小时的不同模式和检查电流消耗后、所有通道上的红色 LED 保持亮起。  它们似乎没有完全导通、但几乎像红色 LED 的驱动器泄漏电流。  现在在3个器件上发生了这种情况。

现在、我有2个 LP5026EVM 单元具有红色 LED。  我有一个单元甚至不再与 USB 通信。  这些器件/EVAL 似乎非常易受影响。 我不确定 ESD 是否已损坏 IC、因为评估板没有我可以看到的保护。 使用 GUI 时、我知道我不会对器件进行过流。  是否有任何有关可能发生的情况的信息?  我有一个技术支持请求来维修或更换器件、但需要先在论坛上发帖以获取反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有一些需要与您确认的详细信息:

    "它们似乎没有完全打开、但几乎像红色 LED 的驱动器泄漏电流"

    您是否意味着电流将在几个工作小时后降低? 您的 PWM 配置如何、您能否提供一些图片以供理解?  

    最恰当的考虑

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 LP5036 EVM 的 GUI 设置为0%亮度后、红色 LED 仍亮起、但电流消耗降低。  如果我将其设置为100%亮度、则会变得更亮、LED 消耗的电流也会更大。   红色 LED 驱动器似乎已损坏。  我们在 EVAL PCB 上的几个单元上发生了这种情况。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们以前没有遇到这个问题。 您可以尝试以下操作吗?

    请在设置0%亮度和设置100%亮度后读取所有寄存器、并向我展示两个结果。 向 LED0_brightness 写入50%时、测试 SDA 和 SCL 波形。 如果您可以提供原理图和 PCB、将会大有帮助。  

    最恰当的考虑

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet、

    我将在不久的将来尝试获取此信息。  我目前正在处理其他问题。  需要注意的一点。  即使在 USB 与任何设备断开连接并为 LP5036EVM PCB 供电的情况下、红色 LED 仍然亮起。  因此、即使没有与器件进行任何通信、LED 也会亮起。

    此致、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    上电时、默认寄存器将使 LED 保持关闭状态、理论上红色 LED 不应亮起。 我想可能存在一些硬件问题。 请提供 电路板物理图片、我将帮助检查它、

    我将首先解决问题,当您有空时,请在问题下重放,我将再次为您提供支持~

    最恰当的考虑

    徐美奈