This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61372:空载时为电路板供电

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970603/tps61372-powering-board-on-no-load

器件型号:TPS61372

我们是否可以在无负载的情况下为电路板供电?

最大电流设计:30mA

输出:6.5V

输入:3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahol、

    是的、您可以在输出端空载的情况下为 TPS61372供电。