This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:底部组的 bq76940电池电压更高

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970330/bq76940-bq76940-cell-voltage-of-bottom-group-is-higher

器件型号:BQ76940

从 bq76940电池电压中读取以下内容。 客户发现底部和中间组之间存在电压差(~20mV)。

 您对此症状有什么想法、以及如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Beginner、

    似乎该器件在电路板组装过程中产生了一些机械应力、回流焊封装焊料。  一些用户报告说这解决了这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Willy、

     在为封装回流焊之后、电压间隙要好一点、但该症状仍然存在。  

    问题1. 是否有其他意见可以解决此症状? 或者您认为 IC 已损坏。

    问题2. 我们尝试为生产线设置标准。 deltaV 的合理性是什么?(电压最高-电压最低)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Beginner、

    1.我没有其他建议。  您可以尝试在正常或不良电路板之间交换器件、以查看器件或电路板是否出现问题。  成功更换部件可能表示损坏或回流焊未修复的一些隐藏应力。

    2.我不会制作大量的包装、所以我没有生产限制方面的经验。  从我收到的评论中可以看出、回流通常会导致团队成员发生变化、因为您的描述与数据表限制是一致的。  当然、制造商希望优化装配过程以避免返工。  生产限制可能是主观的、具体取决于对找到的部件或部件的调查。  如果组装到产品中会在电路板上引起应力、则可以在电路板测试和组装中施加类似的应力。