请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76940 从 bq76940电池电压中读取以下内容。 客户发现底部和中间组之间存在电压差(~20mV)。
您对此症状有什么想法、以及如何解决?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Beginner、
1.我没有其他建议。 您可以尝试在正常或不良电路板之间交换器件、以查看器件或电路板是否出现问题。 成功更换部件可能表示损坏或回流焊未修复的一些隐藏应力。
2.我不会制作大量的包装、所以我没有生产限制方面的经验。 从我收到的评论中可以看出、回流通常会导致团队成员发生变化、因为您的描述与数据表限制是一致的。 当然、制造商希望优化装配过程以避免返工。 生产限制可能是主观的、具体取决于对找到的部件或部件的调查。 如果组装到产品中会在电路板上引起应力、则可以在电路板测试和组装中施加类似的应力。