请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 您好!
我们正在开发模块化 BMS、4-26S。
在20Ah 电池组中使用了6个 FET;由于最大的电池组将是200Ah、最可行的解决方案是什么?
还是 FET (我认为不是)、还是继电器?
非常感谢您的参与
kr
Vincenzo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Vincenzo:
这实际上取决于系统和要求。 一些大型电池很大、因为它们需要较长的运行时间、但不一定需要高电流。 对于这样的电池、FET 可能仍然非常实用。 如果大容量中的短路电流非常高、您可能需要 BQ76952的功能、即能够设置短延迟时间和相对较低的 SCD 阈值、以便在高电流形成之前进行开关。 其他系统可能更像汽车系统、并可能使用继电器、甚至可能由备用电源控制。 继电器系统的反应通常较慢、这可能是在决定停止正常运行并且电流有望通过正常控制路径降低之后发生的。 请记住、BQ76952不是汽车设计、而是用于监控电池和控制适度的 FET。 当然、它有许多创造性的使用方法。