This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:TPS23861不工作。 中心抽头连接问题。

Guru**** 2567365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861, TIDA-010046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969062/tps23861-tps23861-does-not-work-question-of-center-tap-connection

器件型号:TPS23861
主题中讨论的其他器件: TIDA-010046

你好。

我使用 TPS23861和 KSZ8041设计了 PSE 电路
即使您连接到集线器(不是 PD)、它也不会连接。
对于变压器与 TPS23861连接器之间的连接、我参考了 TIDA-010046、但
我不知道正确的连接是否是3.3V 未连接到 PHY 侧的 CT。

(1)没有必要将3.3V 连接到 PHY 侧 CT、因此是否存在任何问题?
如果 PHY 是 MLT-3电流输出、我们认为需要3.3V 电压。

(2)由于 PHY 端接电阻器(49.9Ω x 2)不必要、是否存在任何问题?

TIDA-010046电路图(P.3)
www.tij.co.jp/.../TIDA-010046

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    我更熟悉 PoE 的电源侧、而不是数据 侧;但是、我要说数据侧的中心抽头连接 由 PHY 数据表确定。 看一下 TPS23861设计、我觉得没关系。 这将指向更多的 PHY。 您还可以检查连接 到的 PD 是否通过 12/36对接收以太网数据、如参考设计所示。 如果是另一对设置(第45/78对)、则无法将数据传输到 PD。  这可能是双检查的好方法。 如果是 PHY、我 建议咨询竞争对手的支持工程师、因为我不熟悉此器 件、因为我无法在其数据表中找到所需的中心抽头要求。 但愿这对您有所帮助。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    事实证明、数据侧的中心抽头取决于 PHY。

    我联系 PHY 制造商并检查连接。

    顺便说一下、在设计 POE 电路时、是否应选择 PHY 来支持802.3af 或更高版本?
    TIDA-010046 PHY:DP83825IRMQR 为 IEEE 802.3az、而 KSZ8041为 IEEE 802.3u。
    我可以使用 POE 吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    PoE 的一个优势是数据和电源相互独立。 因此、PHY 的选择实际上不应依赖于您实施的 PoE 标准(功率级别)。 重要的是数据变压器的选择。 数据变压器应能够适应功率级别和以太网数据速率。 请告诉我这是否有帮助。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。
    我能够理解您的回答。