This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:能否通过库仑计数检查 SOC 和 SOH?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970484/bq76952-can-i-check-soc-and-soh-through-coulomb-counting

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: BQ76940

尊敬的 TI 专家:

我对 BQ76952有一些问题。

我们 能否通过库仑计数来检查 SOC 和 SOH?

BQ76952 和 BQ76940之间的最大区别是什么?

3. 充电和放电有两种类型。 高侧 FET 和低侧 FET 方法有哪些优缺点?

谢谢、

Downey Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Downey、

    SoC 可通过库仑计数确定。  SOH 通常是一个关于容量随时间变化的决定。

    BQ76940支持15节电池、具有简单功能。  BQ76952支持16节电池、具有更高的精度和更多的可配置性。

    高侧可实现与电池的接地参考通信、如 I2C 或 SMBus 或类似简单 UART 的通信。  但高侧的 FET 控制电压超出电池的范围、因此您需要使用电荷泵或升压转换器来获得这些更高的电压、并且来自它们的可用电流相当有限。  低侧的初级 FET 控制电压在电池电压范围内、因此驱动栅极相对容易、 但是、如果您想要与电池通信、则会切换低侧基准、因此您需要一个隔离式接口或具有较大电压合规范围的接口、或以 PACK+为基准、这是不常见的。