请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25895 您好,
我们无法从 BQ25895RTWT IC 上电并启动电路板、因为当未连接电池时、从 VBUS 引脚上供电时、输出电压(19和20引脚)为2.9V。我们还遵循了 TE 建议的10Kohm 分压器(R1=10k 和 R2=10K)、如下所示: 请我们了解如何在未连接电池的情况下将电池充电器 IC 的电压输出至3.8V。
我们有电池和无电池的客户、因此我们的最终用例是在没有电池的情况下为电池充电器供电、请尽快帮助解决问题。