This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:当通过5V 墙上适配器从 VBUS 引脚供电时、VSYS (19安培;20)输出电压为2.9V (无电池)

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970165/bq25895-vsys-19-20-output-voltage-is-2-9v-without-battery-when-powered-from-vbus-pin-through-5v-wall-adapter

器件型号:BQ25895

您好,

我们无法从 BQ25895RTWT IC 上电并启动电路板、因为当未连接电池时、从 VBUS 引脚上供电时、输出电压(19和20引脚)为2.9V。我们还遵循了 TE 建议的10Kohm 分压器(R1=10k 和 R2=10K)、如下所示: 请我们了解如何在未连接电池的情况下将电池充电器 IC 的电压输出至3.8V。

我们有电池和无电池的客户、因此我们的最终用例是在没有电池的情况下为电池充电器供电、请尽快帮助解决问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satish、

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。 请联系您的分销商或您购买 BQ25895RTWT 的当地销售办事处以获得进一步的支持。

    此致、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    经销商通知我联系 TI 支持、因此请帮助解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satish、

    请提供一个 SW 和 SYS 电压的示波器捕捉。

    此致、

    Ricardo