This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5072:具有极低 RAUX 输入(10.8V)的 LM5072

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970358/lm5072-lm5072-with-very-low-raux-input-10-8v

器件型号:LM5072

我正在尝试对现有 LM5072电路进行改装以专门使用 RAUX、这意味着 PoE 将不再需要、但在主体中不应更改设计。

我们希望在12V-24V 输入电压下馈入+-10%的限值、即10.8V-26.4V。

我调整了电路、如下所示。 对于输入电压>12.5V 的情况、它似乎可以工作(没有显著的输出负载)。 启动后、我可以将功率降低到5V、并且仍然在输出端获得3.3V 电压(同样没有任何负载)。

进一步降低此迟滞以使电路从10.8V 启动的最佳方法是什么?

根据我对评估板文档的分析、我可以尝试减小感应电阻器(目前为3个1欧姆并联= 0.33欧姆)、但这是一个相当疯狂的猜测。

(注意:我将 GND 与 GND_IN 短接、因为 Aus GND 是 Vin 的基准)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外:文档建议添加一个标有"可选"的二极管、但我认为这不可行、因为 Vin 可能是24V、Vcc 引脚无法处理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个额外信息:变压器恰好是评估板中建议用于 VIN > 9V 的变压器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中的指导建议您如前所述降低输入电阻器。  

    您能进一步解释一下、"一旦它启动、我就可以将功率降低到5V、并且仍然在输出端获得3.3V 电压"。  

    将功率降低到5V 意味着什么?

    您能否提供您使用的变压器器件型号?

    通过短接接地、您可以完全消除设计的隔离。 这是你打算的吗?  

    最后、我知道您正在改进旧设计、但我想让您知道、我们在此功率级别有多代新器件。 因此,我建议在未来的项目中考虑这些项目。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师