This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:可以#39;t 在 bqStudio 或 TI.com 中查找 bq25792的 bqz 文件

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, BQSTUDIO, BQ25790, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970132/bq25792-can-t-find-bqz-file-for-bq25792-in-the-bqstudio-or-in-ti-com

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ25790EV2400

尊敬的 TI:

剂量 bqStudio 支持 bq25792? 因为我在 TI.com 中找不到 bqz 的相关信息  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CF、

    BQ25790的 BQZ 文件也可正常工作、应位于 BQSTUDIO 中。  附件是最新文件。  此外、BQ25792在线提供 GUI Composer、但需要 USBTOANY 盒而非 EV2400。

    此致、

    Jeffe2e.ti.com/.../7002.Charger_5F00_2_5F00_00_2D00_bq25790_5F00_92.bqz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Jeff、但最新版本的 bqStudio (稳定版)未 将随附的 bqz 文件集成到充电器列表中

    因此、我想知道我可以在哪里下载该文件。 您能给我发送一个链接吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CF、

    您应该能够下载我包含的 zip 文件、并将该文件保存到安装了 BQStudio 的任何目录中的 BatteryManagementStudio/config 文件夹中。

    此致、

    Jeff