This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z110:适用于太阳能应用的电量监测计

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650, BQ34Z110, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970661/bq34z110-fuel-gauge-for-solar-power-application

器件型号:BQ34Z110
主题中讨论的其他部件:BQ24650BQ34Z100-G1

大家好、

我们有一位客户正在寻找一个适用于12V、9Ah 铅酸电池的电量监测计。 充电电流为2A 至3A 充电电流、4A 持续放电电流和20A 峰值电流。 电池将用于使用 BQ24650 MPPT 充电器的太阳能应用。 它们已经有一个具有深度放电周期的铅酸电池。

客户想知道 BQ34Z110是否适用于太阳能应用的电池电量监测计。 如果没有、您能建议一个替代器件吗?

此致、

Danilo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我建议他们使用 bq34z100-G1、因为它具有比 bq34z110更新的固件和更多的选项。

    此致、

    Wyatt Keller