This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28880:交流/直流:线圈更换(400VDC 浪涌保护规格)

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970261/ucc28880-ac-dc-coil-replacement-with-400-vdc-surge-proof-specs

器件型号:UCC28880

团队、

客户将 UCC28880用于无隔离式交流/直流电源,具有来自 Wuerth 的以下线圈一段时间,这似乎现在已经过时了。
   https://www.we-online.de/katalog/datasheet/768775268.pdf
   (400 VDC 浪涌保护,符合 WE-STD 1516)
似乎制造商并未提供线圈导线绝缘值。

-根据您的经验、我们在这方面会对哪些制造商提供的线圈充满信心?
-我们能否帮助选择一种“良好”的品质选择(因为它似乎不能直接找到一种)?

提前感谢、
A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anber

    请在星期五之前回复。

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    额定电压在 Wurth 数据表中提供、电压为400V

    您的问题似乎是要仔细检查电感器设计中使用的导线、以确保其能够承受400V 电压。 或者切换到磁性制造商提供此信息的电感器。

    您可以尝试联系 Wurth 以查看他们是否会向您提供该信息。  但是、大多数磁性制造商只会为您提供 RMS 电流和电压额定值。  因此、我不知道磁性元件是如何提供它们在磁性元件设计中使用的导线材料和绝缘材料的。   所以我不能建议用一个替代办法。  但是、我看不出磁性元件为什么不提供这些信息。  我建议您仔细检查它们。

     您可以选择的另一种方法是从不同制造商处找到具有等效电压 和电流信息的磁体、以查看它们是否会向您提供此信息。

    此致、