This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:器件名称的块编号不正确

Guru**** 2797475 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34Z100-G1, BQ34Z110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969531/bq34z100-g1-incorrect-block-number-for-device-name

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIOBQ34Z110

您好;

TRM 和 bqStudio 在子类 ID 48中列出了块0中偏移31处的器件名称。 但是、这似乎不正确。 器件名称位于块1中

块:offset 不正确时是否列出了其他参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    您能否概述一下您采取的步骤、以便我们了解一下?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是按照 slua790 2.4示例2中的示例操作、其中显示器件名称从2CD 块的第一个字节开始。 按照列出的命令序列生成 AppNote 中显示的结果、我的驱动程序也会这样做-当然、我会将块编号重新定义为1、而不是 TRM 和 bqStudio 中列出的0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    如应用手册示例所示、偏移量大于32字节、因此信息位于读取的第二页(或第二个块)中、这似乎是您所说的内容。 器件名称恰好位于32个偏移处、因此这可能会导致驱动程序出现问题。

    您能否解释一下您执行的步骤、以便我们更好地了解文档中是否存在问题?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "文档中有问题?" 这是我在 TI 器件中见过的最差的 TRM。

    问题正是我所说的-虽然器件名称在2CD 块中、但 TRM 和 bqStudio 都会将其列在第一个块中、从偏移量31开始。 显然,两者都是错误的,应该加以纠正

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    文档显示读取从第一个块开始、进入第二个块(超过32个字节)。这就是为什么我要求您执行的步骤、以便我更好地了解问题的来源以及它对您的驱动程序的影响。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ?? 该文档指出、器件名称从块0开始、偏移量为31、而 long...it 不是12字节。 当我按照文档操作时,序列是0x3E = 48、0x3F = 0,并且从0x40读取(因为文档显示的是这个,以及 Studio)。 但是、由于文档错误、并且器件名称不在偏移31处的块0中(就像文档所说的那样)、我尝试了块#1...它起作用(因为器件名称位于此处、而不是文档所说的位置)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    为了添加到 Jeff 的评论中、应用手册(slua790)显示了以下行、从第2页的字节0开始。 因此、器件名称似乎在第二个块上以"62 71 33 34 7A ..."="bq34z..."开头、对吗? 然而,技术资源管理报告指出,偏移31,这意味着"62"将在第1页而不是第2页上。

    Jeff 只是指出这与 TRM 和 bqStudio 之间的差异。 如果我有误解、请告诉我。

    谢谢、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    明天我需要进一步了解这一点、从我看到的内容来看、它看起来不会出现在块2中、因为它的大小和偏移值。 您能否展示 bqStudio 在块1中的哪个位置显示它?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许如果您有一个34z100-G1 EVM、您可以将其与 bqStudio 连接、然后查看。 我粘贴了一个截屏的屏幕截图...如果没有出现、请告诉我。 如果是、请注意器件 Name...it's 的块和偏移不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这段代码看起来没有执行..这是一个.ppte2e.ti.com/.../2112.Presentation1.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    让我开始改变这个过程、它看起来应该切换到第二个块命令、以便更加一致。 很抱歉、bq34z100-G1 TRM 似乎缺少、我们需要对其进行更新。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Wyatt;

    我相信大家都同意34z100的 TRM 是极少的,迫切需要彻底重写。 作为一个很好的基准、尽管它是 CEDV 监测计、但 bq34z110 TRM 还是很好的。

    此外、请查看我的其他未决问题、并查看是否可以解决这些问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    我将了解我们可以做些什么来进行更新/说明。

    您仍需要对哪些主题进行解答? 我将看一下它们。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找不到问题编号、但该问题尚未得到解答。 我已通过试用和错误解决的其他问题、但在将来的任何 TRM 更新中都应解决这些问题。

    谢谢

    (10) BQ34Z100-G1:电量监测计状态寄存器-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛