This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:使用验证器和内置存储器

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970645/bq27z561-r2-use-of-authenticator-and-built-in-memory

器件型号:BQ27Z561-R2
主题中讨论的其他器件:BQ27Z561

您好、支持团队

我的客户正在使用 bq27z561进行新设计、并有一些问题。  

其中可以存储多少个身份验证密钥?

 

我还可以使用内置存储器(我认为是数据闪存)来存储电池固件的说明吗?

谢谢

Jeff Coletti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    只能存储一个密钥进行身份验证。

    制造信息块可用于保存所需的任何数据。 您可以将代码存储在信息块中、以指示 MCU 固件需要执行的操作、您无法更改监测计上的指令闪存。

    此致、

    Wyatt Keller