This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A16-Q1:有关最小 Cout 值的问题

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970354/tps7a16-q1-question-about-minimum-cout-value

器件型号:TPS7A16-Q1

您好、专家

我的客户对最小 Cout 值有疑问。

Cout 2.2uF 的绝对最小值是否为、也就是他们应该选择标称值大于2.2uF 的器件?

或者、它们能否使用具有正常容差和温度系数等的标称2.2uF 陶瓷电容器、这是否足以实现稳定性?

谢谢!

此致、

Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、  

    标称值为2.2uF 的陶瓷电容器将满足输出电容器的要求。 但为了获得更好的交流性能、建议使用10uF 电容。 对于较新的数据表、我们对电容器和电容之间的差异进行了区分;当您看到最小电容时、电容器需要提供具有降额特性的电容。  

    此致、  
    Jason Song