This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM43601:反相降压/升压拓扑中的 Iout (max)

Guru**** 2526900 points
Other Parts Discussed in Thread: LM43601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970623/lm43601-iout-max-at-an-inverting-buck-boost-topology

器件型号:LM43601

您好!

 

我的客户希望从 Vin=12V 获取 Vout/Iout (max)=-8V/1A。

WEBENCH 建议使用 LM43601作为解决方案之一的反相降压/升压拓扑。

 

根据 LM43601数据表、Iout (max)= 1A。

但根据 tidu32.pdf、与降压拓扑相比、Iout (max)会降低。

 

即使在反相降压/升压拓扑中、LM43601也能真正支持 Iout (max)=1A 吗?

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuhiko、

    您对反相降压/升压的理解是正确的;LM43601的最大输出电流将会降低、因此无法提供1A 的满负载。
    我建议使用2A 版本 LM43602。 该器件应涵盖针对应用所提到的条件。

    此致、
    Alejandro