请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM76003-Q1 您好!
目前、我根据以下规格将 LM76003-Q1用于我们的产品。
VIN=60V
Vout=24V
最大输出电流=3.5A
工作频率= 500kHz
LM76003-Q1转换器电路在通电时发热较多,使其持续45分钟以上意味着电路板温度达到100度。 但操作中没有问题。 我想减少热量。 因此、请建议我尽快减少热量。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
目前、我根据以下规格将 LM76003-Q1用于我们的产品。
VIN=60V
Vout=24V
最大输出电流=3.5A
工作频率= 500kHz
LM76003-Q1转换器电路在通电时发热较多,使其持续45分钟以上意味着电路板温度达到100度。 但操作中没有问题。 我想减少热量。 因此、请建议我尽快减少热量。
大家好、Govendhan、
请查看数据表部分提供的以下热性能指南:
谢谢、
Alejandro