This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22933:电源多路复用器设计实现

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22933, TPS7A20, TPS2121, TPS2113A, TPS2115A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970592/tps22933-power-multiplexer-design-implementation

器件型号:TPS22933
主题中讨论的其他器件: TPS7A20TPS2121TPS2113ATPS2115A

大家好、

我们正在设计一个电池供电系统、该系统在电池电量耗尽时将使用 USB 提供备用电源。

为此、我们将使用 TPS22933电源多路复用器、在研究了相同器件的数据表后、我们观察到 IC 的输出电流为50mA、在这种情况下、我们需要高达300mA 的输出电流、

因此、我们决定在 多路复用器的输出端连接一个 LDO IC TPS7A20 、该 IC 提供所需的输出电流。

如果在这种组合中使用、它是否起作用?

我们要求您尽早向我们提供您的建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Utkarsh、

    我不熟悉相关 LDO、但总的来说、我认为如果您只有两个源、使用 TPS2115A、TPS2113A 甚至 TPS2121等器件将是有益的、因为这些 PMUXes 具有更高的电流能力。 这将减少所需的器件数量。

    这样的设备是否会有好处?