This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515:检查 ILED 1.2A 的原理图

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968189/tps92515-check-the-schematics-for-iled-1-2a

器件型号:TPS92515

您好、Sirs、

我的客户使用2个 TPS92515来驱动2个串联 LED、每个通道具有 Iout@1.2A。

产品规格如下所示。
正常输入电压:27.5V
最小输入电压:10V
最大输入电压:36V
IrLED VF:3.15v (最大 3.5V)
IrLED、如果最大电流为1.5A

Q1:每个通道上的电流仅约为0.8A、您能帮助查看原理图吗?

Q2:当它们使用 Vin=28V 时、可能得到 ILE=0.8A;使用 Vin=12V、只有 ILE=0.5A。 为什么 Vin 电压会对线圈电流产生影响?

请告诉我原理图是否需要进行任何更改。 谢谢!

e2e.ti.com/.../IrLEd-Driver-Board_5F00_20210104.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    R2、R9、R11、R12和 PWM 电压电平是多少?  电路的电源是什么?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    R3:0.2欧姆;R9:0.2欧姆;R11:0欧姆;R12:100K 欧姆。
    PWM 电压为3.3V。
    电源是12V 或24V 的汽车系统电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    使用 RCS = 0.2欧姆时、LED 平均电流约为0.9A。  由于 VLED 较低、因此实际会稍微低一点、因为计算中未包括续流二极管的 Vf、因此这可以接近您的28V 输入测量值。  至于12V 输入电压低的原因、我需要查看一些示波器电路运行图片、输入电压和电感器电流下的开关节点(不带输出电容器的 LED 电流也起作用)。

    要接近1.2A、RCS 的平均值需要约为0.157欧姆。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    客户想知道为什么在低输入电压系统上获得低输出电流?

    请告诉我原理图是否需要进行任何更改。 谢谢!

    CH1 (黄色):Vin 引脚(通过电源)

    CH2 (绿色):D5 (L1前端)

    CH3 (橙色):C6 (L1后部)

    直流_12V 系统

    直流24V 系统

    电感器规格: e2e.ti.com/.../CSHF_2D00_0603T_2D00_150M-_2800_NEW_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    这是预期的、0.8A 和0.5A 不是预期的。  达到峰值电流阈值后会出现关断延迟。  由于当 Vin 为高电平时、工业的 di/dt 较高、因此在344ns 内为0.56A、与当 Vin 为低电平时相比、实际电感器峰值电流略高。  TPS92515调节峰值电流、当输入电压较高时、关断延迟将导致峰值更高、从而使平均电流更高。  差异为0.045A、1.112A - 1.067A。  如果您想减小此值、则需要增大电感器值。

    如果您可以查看电感器电流、您可能会看到差异。

    此致、