This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066:LM25066电流限制设置

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969081/lm25066-lm25066-current-limit-setting

器件型号:LM25066

大家好、

根据数据表、当 CL 引脚连接到 GND 时、电流限制阈值可设置为25mV。

我的客户已将 EVM 上的 RS1更改为10m Ω、他发现 当 RS 上的电压达到25mV (2.5A 负载电流)时、不会触发电流限制、但根据我的理解、应触发故障计时器。

我在这里是否有任何可能误解的地方?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    是的、当 RS1更改为10 Mohms 时、电流限制必须为2.5A

    • 您能否检查 EVM 上是否已组装 RS2?
    • 对于不同的 RS1值(如5 Mohms、1 Mohms)、电流限制行为是否按预期工作?
    • 您能否分享以下波形
      • VIN、门、Iin、计时器
      • VIN、 栅极、Iin、Vout

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    感谢您的回复。

    我不确定"RS2"指的是什么、您是额外的感应电阻器吗?

    此致、

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    EVM 上有两个感应电阻器。 请参阅 EVM 用户指南第18页图23中的 EVM 原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    RS2在 EVM 上为 NC、有关波形、请参阅附件、谢谢。

    e2e.ti.com/.../7026.waveform.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    根据您共享的波形、您看起来在启动期间施加负载。 您能确认吗?

    在启动期间、器件将处于基于电流限制/功率限制/dVdT 的启动状态。 如果在启动期间有负载、则 FET 上会有更大的应力、并且可能会损坏。 因此、我建议您使用产品文件夹中提供的设计计算器来了解在给定系统条件下启动时可接受的负载大小、例如总输出电容、使用的 FET、最大输入电压、计时器持续时间、最大电流。 温度等。

    我建议您在无负载的情况下启动、然后在稳定状态下施加负载、并测试热插拔 LM25066的电流限制功能。  

    如需更多了解、请参阅 可靠的热插拔设计 应用手册。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    我在稳态期间附加了另一个波形、电流限制功能仍然不起作用、它是否表示可能存在损坏的组件?e2e.ti.com/.../7433.waveform.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    1. 您能解释一下您的测试设置是如何的吗?
      1. 如有可能、请分享图片。
      2. 提出这一要求的原因是输入端存在压降、而负载电流增加、这表明路径中存在高电阻。
      3. 此处使用的负载是什么? 它是电子负载吗?
        1. 如果是电子负载、请勿测试它是 CC 模式。 使用 CR 模式 fr 电流限制测试
    2. 您能否继续使用 CR 负载增大电流并检查计时器开始斜升和计时器到期后器件关闭的时间点。  
    3. 对于不同的 RS1值(如5 Mohms、1 Mohms)、电流限制行为是否按预期工作?
      1. 请使用不同的电流感应电阻器共享波形
    4. 您是否尝试更换 IC 并重复相同的实验?