This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24711:VOUT 引脚上的负尖峰

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970222/tps24711-negative-spike-on-vout-pin

器件型号:TPS24711

大家好、  

客户执行 Vout 短路测试、发现 VOUT 引脚上的负尖峰超出了我们的规格。 请检查它是否正常。  

Ch4 = VOUT  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ding、

    必须在热插拔输出端放置一个肖特基二极管、以确保–ve 电压瞬态不会超过热插拔控制器的绝对最大额定值。

    肖特基二极管的选择标准:

    由于输出电感、热插拔输出端在快速关断等瞬态条件下会产生负电压尖峰。 我们需要确保在输出端生成的–ve 电压应钳制在|-0.3V|以下、这通常是热插拔的 absmax 额定值。 输出端使用的肖特基二极管应该具有、

    • 直流阻断 电压额定值远高于 Vinmax
    • 非重复峰值浪涌电流额定值>快速跳变阈值
    • 快速跳变阈值下的钳位电压低于-0.3V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ding、

    短路期间的电流可能非常高。 在短路的情况下、热插拔控制器会检测过流并快速关断 FET、通常在几微秒内即可完成。

    因此、您可以考虑 短路电流=对应于快速跳变阈值的电流。

    该器件的快速跳变阈值为60mV。 快速跳变电流为= 60mV/Rs

    我们建议至少遵循以下2个条件、

    • 直流阻断 电压额定值远高于 Vinmax
    • 非重复峰值浪涌电流额定值>控制器快速跳变阈值的1.5倍