This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62585:使能引脚的输入阻抗是多少?#39?

Guru**** 2381230 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62585
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968091/tlv62585-what-s-the-input-impedance-of-enable-pin

器件型号:TLV62585

大家好、

我们的客户使用 TLV62585并在使能引脚中添加 RC 滤波器。 R=10k Ω、而 C=100nF。 但是、我们发现我们的某些器件无法正常工作、因此我们发现 ENABLE 引脚在此处仅具有0.25V 电压。 我们尝试使用较小的 R = 1k 欧姆、但仍然失败、只能直接连接到 Vin、而不使用任何电阻、这会使其正常工作。 那么、我想知道使能引脚的输入阻抗是多少? 如果您还可以在使能引脚处于工作模式时共享电流消耗、这将更好、谢谢。

BR。

维基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wiky:

    EN 引脚上的 RC 网络(R=10k Ω、而 C=100nF)应足以提高 VIH 上的电压(高电平输入电压)、因为该引脚具有高阻抗(以兆欧为单位)。 客户是否遇到其他电路板或 IC 的相同问题?

    另一方面、请提供以下项目以更好地了解问题。

    原理图和 PCB 布局

    2. VIN、EN 引脚和 VOUT 的波形

    谢谢你。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wiky:

    是否有以下请求日期的更新或客户问题已解决?

    原理图和 PCB 布局

    2. VIN、EN 引脚和 VOUT 的波形

    谢谢你。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

    感谢共享阻抗值。

    根据我的经验、似乎是与 FA 相关的案例、客户手头只有很少的样品、我们仍在等待新样品以检查其后面是 IC 还是板。  

    感谢您在这个主题上的努力、现场团队可以将其关闭。

    BR。

    维基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wiky:

    感谢您的更新。

    此致、

    Excel