This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5560:如何启用 LP5560默认闪烁

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970464/lp5560-how-to-enable-lp5560-default-blinking

器件型号:LP5560

尊敬的团队:

我是否可以再次确认 LP5560可以实现以下应用?

-启用无 MCU 控制的默认闪烁。 如果是、如何启用此功能?

我们想设计呼吸 LED 功能。 我们能否通过 LP5560时序控制实现呼吸功能?

谢谢:)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    对于 Q1:

    要运行默认闪烁序列、请向 VDD 引脚施加输入电压。 在将 CTRL 引脚拉至高电平之前、让 VDD 电压稳定下来。 不建议将 CTRL 和 VDD 线路连接在一起。 当将 CTRL 线路拉高时、LP5560开始生成默认的闪烁序列。通过结合使用 PWM 和电流控制来生成上升和下降时间。 斜坡具有32个 PWM 步长。 前8步中、LED 电流降至12.5%。 对于其余步长、电流设置为100%。 每个步长为3.3ms。 此结果的最小斜坡时间为3.3ms×32=105.6ms。 图22显示了具有最短上升时间的 LED 电流。 当斜坡时间增加时、每个 PWM 步长完成多次。 在默认序列中、上升和下降时间设置为528ms。

    对于 Q2:

    您可以通过 LP5560时序控制来实现呼吸功能。 请参阅数据表中的20页。