This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59108:有关 LED 配置的查询。

Guru**** 689970 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59108
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970428/tlc59108-inquiry-about-led-configuration

器件型号:TLC59108

专家您好!

我们的客户计划使用此器件、如下所示配置。

它们需要 I2C 接口和调光功能。

因此、我向客户推荐该器件。

我想知道该器件是否是正确的产品。

我能否为 LED 的阳极提供 VLED 12V 电压?

没有问题吗?

*配置

  

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Michael、

    是的、可以将 VLED 12V 施加到 LED 的阳极。 输出引脚可保持20V、因此即使 LED 短路、TLC59108也不会损坏。