This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A39:当输入电源加电时、尽管 EN=L 电平、输出电压变为2.6V。

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968762/tps7a39-the-output-voltage-becomes-2-6v-in-spite-of-en-l-level-when-input-power-is-powered-up

器件型号:TPS7A39

 大家好、

 我的一位客户正在评估 TPS7A3901的新产品。

 他们面临着一个奇怪的现象。 您能给我一些建议来解决这个问题吗?

 [现象]

 尽管 EN 端子 L 电平、但在向 INP 端子施加16V 电压后、TPS7A3901 OUTP 端子电压变为大约+2.6V。

 它们使用的原理图与器件数据表第1页上的原理图相同。

 它们的评估条件是叶箱。

 INP=+16V、INN=-16V、

OUTP=+15V、R1P=115k Ω、R2P=10k Ω、

OUTN=-15V、R1N=127k Ω、R2N=10k Ω、

EN 通过1k Ω 拉至 GND、

CNR/SS = 10nF、

 当 EN 上拉至3.3V 时、+/-15V 在 OUTP 和 OUTN 上正确输出。

 我认为7.3.3部分中可能会产生少量的泄漏电流。

 但它们 使用了电阻器偏差的建议值(R1P/R2P/R1N/R2N/R2N)。

 此外 、未找到从负载侧流向输出电容器的任何充电电流(负载为 ADC 和 OPAMP)。

 您是否知道 INP/INN 上电时、尽管 EN 处于低电平、OUTP 电压为什么会变为大约2.6V?    

 非常感谢您的评论。

 此致、

 Kazuya。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kazuya、  

    您是否会尝试附加您称为"[现象]"的图片/示波器镜头?  

    此致、  
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Jason、

     感谢你的答复。

     这个问题 是由自己解决的。

     很抱歉打扰你。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。