This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27510-G3:通用化学 ID

Guru**** 2568135 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968741/bq27510-g3-universal-chem-id

器件型号:BQ27510-G3
主题中讨论的其他器件:BQ27426BQSTUDIOGPCCHEM

你(们)好 目前、我正在设计一款允许终端用户使用所需的任何单节锂基电池的产品。

我知道您有一些电量监测计、无需手动选择化学 ID 即可支持大多数基于锂的电池、例如 BQ27426。 但是、由于订购、PCB 制造 和驱动器集成方面的困难、我唯一可以使用的监测计是稍旧的 BQ27510-G3。 无法使用较新版本。

那么、这里的问题是:是否有一个通用的化学 ID 可以支持终端用户市场上最常用的锂基电池(例如18650和锂聚合物电池)?

我知道监测精度很重要、但在这种情况下并不重要。 只是不要让 SOC 在一分钟内下降10%、这是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tian、

    我们没有通用化学 ID、但您可以在 bqstudio 中看到所有可用的化学 ID。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只需要一个与大多数基于锂的电池相似的电池。 精度并不是很重要。

    如果你太忙而不能提供一个、那么我必须自己解决这个问题。 :(

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tian、

    GPCCHEM 还将提供 ROM 监测计中使用的接近匹配通用化学 ID、建议您使用其中一个对监测计进行编程。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。

    经过一些测试、我发现默认的化学 ID (0x0100)就是最通用的 ID。 它适用于具有各种标称电压的不同18650和锂聚合物电池。 )