This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596:容差

Guru**** 2629015 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970156/lm2596-tolerance

器件型号:LM2596

大家好、

LM2596的数据表显示输出电压容差为4%。 客户想知道是否有标准容差、以及如何保证容差值为4%?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    4%容差仅适用于 Tj=25C、 请在-40C 和125C 工作范围内对 Tj 使用5%容差。 该规格 产品验证。  

    B R

    Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的快速响应。 客户想知道稳压器的输出电压是否有标准容差值、或者容差值是否完全取决于负载的要求?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    很抱歉、由于 LM2596 FB 器件太旧、因此很难找到其标准差值。

    在数据表图1中、您可以发现测量的输出容差远小于4%、我们通常使用6 Σ 来指定最小/最大容差以涵盖角条件。

    B R
    Andy