This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61087-Q1:原理图审阅

Guru**** 691150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61378-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969907/tps61087-q1-schematic-review

器件型号:TPS61087-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS61378-Q1

尊敬的团队:

您可以帮助查看原理图吗? 输入最大电流为1A。

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    感谢您的参与。

    当客户将 Fsw 配置为1.2MHz 时、无需选择15uH 电感。 我建议客户使用4.7uH 电感器、以实现更小的封装和更快的环路谐振。

    其他配件还可以。

    实际上、客户为什么不选择 TPS61378-Q1? 该器件越来越新、越来越好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢您的帮助!

    客户在其旧项目中使用了61087、因此他们在新项目中重复使用此器件。

    此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    明白。 谢谢你。