This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3530SW-Linux:Linux 驱动程序中出现内核启动错误

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3530, LM3530SW-LINUX

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969457/lm3530sw-linux-kernel-start-up-error-in-linux-driver

器件型号:LM3530SW-Linux
主题中讨论的其他器件:LM3530

大家好、团队、

我的客户对 Linux 驱动程序中的 LM3530内核启动错误进入 Linux4.14.98有疑问。

我的前任在下面的链接中提出了同样的问题、但它目前被锁定、没有任何反馈。

LM3530SW-Linux:内核启动时 Linux 驱动程序出现错误| E2E 论坛(e2e.ti.com/.../939389)

器件驱动程序在内核配置中定义、并在器件树中描述 LM3530、如下所示。 但是、当内核启动时、lm3530_probe 中发生错误、如下所示。

设备树的描述是否错误?

如果器件树中有一个描述示例、我们希望看到它。

请您检查一下并给我建议吗?

------------------------------------------

lm3530:lm3530-led@38{

兼容="ti、lm3530-led";

reg =<0x38>;

};

------------------------------------------


错误:lm3530-led 2-0038:需要平台数据

他们有两个系统使用 Linux4.14和 Linux4.19、客户希望解决这两个问题。

如果您能找到有关它的任何更新、我们将不胜感激。

此致、

梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryotara、

    很抱歉告诉您上海的支持团队在 Linux 内核驱动程序方面表现不好。 我们的工作主要侧重于硬件支持。

    最恰当的考虑  

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    徐您好、

    我知道与软件相关的问题应该由另一个团队提出。

    您能告诉我我应该联系哪个其他团队来解决与软件相关的问题、比如这个问题吗?

    此致、

    梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryotaro、

    我将向您发送电子邮件、并讨论详细信息。

    最恰当的考虑

    徐美奈