This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:欠压/欠压

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28056
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970220/ucc28056-brown-in-brown-out

器件型号:UCC28056
主题中讨论的其他器件: TIDA-010038

您好!

你好。 但愿你一切顺利。

我们的客户想知道 UCC28056是否具有欠压功能、欠压功能如何? 他们希望设计一个欠压电路、但在数据表中找不到任何有关这一点的信息。 它们只能看到欠压。

如果没有欠压、请为该器件建议 FFF。

谢谢、确保安全。

此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已指派了应用工程师来解决此问题、他们应该很快就会与您联系。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    感谢您关注 UCC28056。

    正确、UCC28056中有欠压功能、但没有欠压功能。

    如果客户想要欠压、我建议下游控制器可以这样做、就像大多数反激式控制器一样。

    此外、还有一个 TIDA-010038参考设计包括 UCC28056上的外部欠压电路。 原理图的链接为: