This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC12050:关于 GNDS 和 GNDP 之间的容量值以减轻 EMI

Guru**** 2506705 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC12050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970366/ucc12050-about-capacity-value-between-gnds-and-gndp-to-mitigate-emi

器件型号:UCC12050

尊敬的各位成员:

我对 UCC12050有疑问

我计划在 GNDS 和 GNDP 之间放置一个100pF 电容器、以降低 EMI。
此容量100pF 是否存在直流/直流操作方面的任何问题?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您通过 E2E 连接 UCC12050。 在 GNDS 和 GNDP 之间连接 Y 电容器没有问题。 这通常有助于降低共模 EMI。  

    此致、

    Steve M