This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2113:TPS2113 VSNS 值?

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2113

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970136/tps2113-tps2113-vsns-value

器件型号:TPS2113

如果 TPS2113 no.3pin (VSNS)为 N.C (悬空)、它们是否会获得与 VSNs<0.8V 相同的结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kwon:

    这里没有内部下拉电阻器、因此未定义该浮动节点。 如果您要求 VSNS 引脚始终小于0.8V、则最好将该引脚接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    感谢您的回答。