This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2113:VSNS 是否偏离了寄存器值?

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970241/tps2113-vsns-devider-registor-value

器件型号:TPS2113

您好~

是否有适用于 R1、R2的范围?

是否可以使用分压电阻器=兆欧姆来使 VIN>0.8V 或 VSNs<0.8V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kwon:

    这里没有针对电阻分压器的设定范围。 我认为 mOhm 应该可以、但我们通常使用10kOhm 至100kOhm 范围内的电阻器。 与往常一样、在这里、更重要的是除法比率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。