This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2057W:充电电路与数据表中的充电曲线不匹配。

Guru**** 687860 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24005
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968558/bq2057w-charge-circuit-not-matching-charge-profile-in-datasheet

器件型号:BQ2057W
主题中讨论的其他器件:BQ24005

或者、测试表明、从截止电压为电池充电时会产生大量浪涌电流。 这不是数据表所说的应该发生的情况(图2)。 这种/解决方案的一些可能原因是什么? 我对如何修复它感到很损失。

该电路(图1)直接取自数据表。 没有热敏电阻连接到引脚、而是只使用分压器来保持器件开启。 我们的目标是使用9.1v 输入、以~400mA (~.5C)的速率为2节电池组充电至8.4V。

使用此电池组完成测试: https://www.batteryspace.com/polymer-li-ion-battery-7-4v-750mah-5-55wh-5a-rate-rechargeable-battery.aspx

也使用(https://www.batteryspace.com/lithium-14500-battery-7-4v-800mah-5-92wh-0-8a-rate---un38-3-passed.aspx)进行了测试

测试步骤:

1) 1)电池通过10欧姆电阻放电至截止。

2) 2)蓄电池休息5分钟。

3) 3)电池被放置在充电器上、并且 在图3中显示的充电持续时间内记录电压和电流。

图1.  

图2.

  

图3.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Battery-Charge.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    您是否能够以较低的电压(如6V)测试带电池的充电器? 如果增大 Rsns 电阻、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我将电阻器增加到1欧姆、并在所附的 Excel 电子表格中执行了以下测试。  

    测试程序是相同的、但我没有向 capacity.e2e.ti.com/.../Battery-Charge-Testing-2.xlsx 充电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    好的、您是否能够测量 CC 引脚上的电压? 这将指示器件是否知道电流不在调节点。  

    还建议使用 BQ24005来代替 BQ2057W、因为它是一款较旧的器件、而 BQ24005可减少配置所需的器件数量。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我刚刚测量了 CC 引脚电压、发现电池电量耗尽时的测量值为8.2V。

    我将介绍 BQ24005。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    很高兴听到这个消息。  

    如果您仍然对 BQ2057W 感兴趣、您能在看到不正确的电流时测量电压吗? 这将更好地指示 FET 上的栅极电压是否过高、并使电流过大而不是由器件进行调节。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    目前、我们仍对 BQ2057W 感兴趣。 8.2V 是电流为1.6A 时 CC 引脚上的电压。 CC 引脚上的电压似乎始终为8.2V。

    谢谢、

    Parker  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    可以理解。 我将对此进行研究并尽快答复您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的 PFET 似乎一直被打破。 感谢你能抽出时间。 我们将 PFET 更改为实际符合规格的 PFET。