主题中讨论的其他器件:BQ24005、
或者、测试表明、从截止电压为电池充电时会产生大量浪涌电流。 这不是数据表所说的应该发生的情况(图2)。 这种/解决方案的一些可能原因是什么? 我对如何修复它感到很损失。
该电路(图1)直接取自数据表。 没有热敏电阻连接到引脚、而是只使用分压器来保持器件开启。 我们的目标是使用9.1v 输入、以~400mA (~.5C)的速率为2节电池组充电至8.4V。
使用此电池组完成测试: https://www.batteryspace.com/polymer-li-ion-battery-7-4v-750mah-5-55wh-5a-rate-rechargeable-battery.aspx
测试步骤:
1) 1)电池通过10欧姆电阻放电至截止。
2) 2)蓄电池休息5分钟。
3) 3)电池被放置在充电器上、并且 在图3中显示的充电持续时间内记录电压和电流。
图1.
图2.
图3.