This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2843:浮动降压转换器、系统稳定性问题

Guru**** 2892760 points

Other Parts Discussed in Thread: UC2843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969432/uc2843-floating-buck-converter-system-stability-issues

器件型号:UC2843

我正在为使用 UC2843的52V/15A 电池充电器设计一个浮动降压转换器(电源开关连接在负直流输入侧、正电源轨直接连接到电池)、在 CC 模式下、电池应该以15A 的电流充电、直到电池电压达到大约51V。  

  基于此处 https://www.ti.com/lit/ug/tidu413a/tidu413a.pdf?ts=1606830361321&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 提供的应用手册 

当占空比高于0.5时、电感器电流不恒定。  基于 UC2843数据表设计的斜坡补偿。 请帮助我解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处提供的电路图和电感器电流、开关电流和栅极脉冲波形、请帮助我找到并纠正问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    首先您应该检查您的光耦电流、因为至少在时间刻度上、如果它看起来是~0mA、这意味着您的 CA 或 VA 都不会灌入电流。 光电二极管的额定电流为 IFmax=30mA、因此您可以减少 kΩ 与光电二极管串联的1k Ω 电阻。 验证 CA 和 VA 是否在您期望的动态范围内运行、以便有足够的电流流经光耦合器。 检查 CC、CV、尤其是 CC/CV 边界之间的转换。 一旦您确信控制放大器偏置且增益正确、请尝试增加斜率补偿量、看看不稳定性是否消除?

    此致、

    Steve M